アウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)の発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、端子(POE0#,POE1#,POE2#,POE3#,POE8#のいずれか)がハイインピーダンスとなった場合、または出力短絡フラグ1がセットされた場合に発生するアウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_poe2_oein_interrupt ( void );
備考 n はアウトプット・イネーブル割り込み要因番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし