ポート・アウトプット・イネーブル2(POE2)
以下に、コード生成ツールがポート・アウトプット・イネーブル2用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.14 ポート・アウトプット・イネーブル2用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
ポート・アウトプット・イネーブル2を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
ポート・アウトプット・イネーブル2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
アウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)の発生に伴う処理を行います。 | |
|
入力レベル検出または出力レベル比較によるハイインピーダンス要求を許可します。 | |
|
入力レベル検出または出力レベル比較によるハイインピーダンス要求を禁止し、端子のハイインピーダンス状態を解除します。 | |
|
MTUn端子をハイインピーダンス状態にします。 | |
|
MTUn端子のハイインピーダンス状態を解除します。 |
R_POE2_Create