Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
ポート・アウトプット・イネーブル3(POE3)
R_POE3_Set_HiZ_MTUn
API 関数
>
関数リファレンス
>
ポート・アウトプット・イネーブル3(POE3)
R_POE3_Set_HiZ_MTU
n
MTU
n
端子をハイインピーダンス状態にします。
[
指定形式
]
void R_POE3_Set_HiZ_MTU
n
( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
R_POE3_Stop
次のトピックスへ
R_POE3_Clear_HiZ_MTUn
目次
R_POE3_Create
R_POE3_Create_UserInit
r_poe3_oein_interrupt
R_POE3_Start
R_POE3_Stop
R_POE3_Set_HiZ_MTUn
R_POE3_Clear_HiZ_MTUn
R_POE3_Set_HiZ_GPTn
R_POE3_Clear_HiZ_GPTn
使用例