RSPIアイドル割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考. 本 API 関数は、r_rspin_idle_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rspin_callback_transmitend ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
RSPIアイドル割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考. 本 API 関数は、r_rspin_idle_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rspin_callback_transmitend ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし