Everything

R_RSPIn_Send_Receive

RSPI送受信を開始します。

備考1.          API 関数では、RSPI送信処理として、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のRSPI送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

備考2.          API 関数では、RSPI受信処理として、 1 バイト単位のRSPI受信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。

備考3.          RSPI送受信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_RSPIn_Start を呼び出す必要があります。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_macrodriver.h"

MD_STATUS   R_RSPIn_Send_Receive ( uint32_t * const tx_buf, uint16_t tx_num,

 uint32_t * const rx_buf );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送受信するデータの総数

O

uint32_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数 tx_num の指定が不正