Everything

R_S12ADn_Create_UserInit

12ビットA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考              API 関数は、R_S12ADn_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

void    R_S12ADn_Create_UserInit ( void );

備考              n はユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし