Everything

r_s12adn_interrupt

スキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、アナログ入力のスキャンが完了した場合に発生するスキャン終了割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_s12adn_interrupt ( void );

備考              n はユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし