ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_WDT_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_WDT_Create_UserInit ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_WDT_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_WDT_Create_UserInit ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし