Everything

ウォッチドッグ・タイマ(WDT

以下に、コード生成ツールがウォッチドッグ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.23      ウォッチドッグ・タイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_WDT_Create

ウォッチドッグ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_WDT_Restart

ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアしたのち、カウント処理を再開します。

R_WDT_Create_UserInit

ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_wdt_wuni_interrupt

マスカブル割り込み / ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_wdt_nmi_interrupt

ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。

 

 

More:

R_WDT_Create

R_WDT_Restart

R_WDT_Create_UserInit

r_wdt_wuni_interrupt

r_wdt_nmi_interrupt

使用例