<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション>
[指定形式]
-change_message = <サブオプション>[,…] 
                  <サブオプション> : <エラーレベル>[=<エラー番号>[-<エラー番号>][,…]]  
                  <エラーレベル>   : {Information | Warning | Error}
 | 
 
 
[詳細説明]
-  | インフォメーション、ウォーニング、エラーレベルのメッセージレベルを変更します。  | 
 
-  | メッセージ出力時の実行継続/中断を変更できます。  | 
 
-  | エラー番号を指定すると、指定した番号のメッセージの種別を変更します。  | 
 
-  | また、ハイフン(-)を使用して、メッセージ番号の範囲を指定することもできます。  | 
 
-  | エラー番号には、コンポーネント番号(05)、発生フェーズ(6)に続けて出力される4 桁の数値(E0562310 の場合は2310)を指定します。  | 
 
-  | メッセージ番号の指定を省略した場合は、すべてのメッセージの種別を指定したものに変更します。  | 
 
[例]
change_message=warning=2310 
 | 
 
-  | E0562310をウォーニングレベルに変更し、E0562310出力時も処理を継続します。  | 
 
-  | すべてのインフォメーション、ウォーニングメッセージをエラーレベルに変更します。  | 
 
-  | メッセージを一つでも出力すると、処理を中断します。  |