本タブでは,各Cソース・ファイル,アセンブリ・ソース・ファイル,オブジェクト・ファイル,ライブラリ・ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
選択しているCソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるコンパイル・オプションを設定するかどうかを選択します。 [コンパイル・オプション]タブの[最適化(詳細)]カテゴリの[大域最適化を行う]プロパティで[はい(レベル3)(入力ソースがプログラム全体として最適化する)(-Xwhole_program)]を選択した場合,本プロパティはグレー表示となり,[いいえ]に変更されます。 なお,本プロパティは,プロジェクト・ツリーでCソース・ファイルを選択し,本タブの[ビルドの対象とする]プロパティで[はい]を選択した場合のみ表示します。 |
||||
選択しているアセンブリ・ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるアセンブル・オプションを設定するかどうかを選択します。 [コンパイル・オプション]タブの[最適化(詳細)]カテゴリの[大域最適化を行う]プロパティで[はい(レベル3)(入力ソースがプログラム全体として最適化する)(-Xwhole_program)]を選択した場合,本プロパティはグレー表示となり,[いいえ]に変更されます。 なお,本プロパティは,プロジェクト・ツリーでアセンブリ・ソース・ファイルを選択し,本タブの[ビルドの対象とする]プロパティで[はい]を選択した場合のみ表示します。 |
||||
アセンブリ・ソース・ファイル(アセンブリ・ソース・ファイルを選択している場合) |
||||