Everything
3.2.18 ペリフェラルインターコネクション

以下に,コード生成ツールがペリフェラルインターコネクション用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.18

ペリフェラルインターコネクション用API関数

API関数名

機能概要

R_PICn_Create

ペリフェラルインターコネクションを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_PICn_Create_UserInit

ペリフェラルインターコネクションに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_PICn_Timer_SyncStart

同時スタート許可に設定したタイマに対して,スタートトリガを生成します。