Everything
3.2.16 タイマ・アレイ・ユニットJ

以下に,コード生成がタイマ・アレイ・ユニットJ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.16

タイマ・アレイ・ユニットJ用API関数

API関数名

機能概要

R_TAUJn_Create

タイマ・アレイ・ユニットJnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TAUJn_Create_UserInit

タイマ・アレイ・ユニットJnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_taujn_channelm_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TAUJn_Channelm_Start

タイマのカウントを開始します。

R_TAUJn_Channelm_Stop

タイマのカウントを停止します。

R_TAUJn_Channelm_Get_PulseWidth

タイマのパルス幅を測定します。