Everything

使用例(インターバル・タイマ)

一定間隔で割り込み関数に入り、その回数をカウントする

 

[波形例]

 

[GUI設定例]

タイマ

使用する

TAU0

使用する

Channel0

チャネル 0

インターバル・タイマ

インターバル時間(16ビット)

100μs (実際の値:100)

カウント開始時にINTTM00割り込みを発生する

使用しない

タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTM00)

使用する

優先順位 (INTTM00)

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TAU0 channel 0 counter */

       R_TAU0_Channel0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_timer_user.c

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */

volatile uint8_t g_cnt = 0U;

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

static void __near r_tau0_channel0_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Count INTTM00 */

       g_cnt++;

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}