Everything

使用例(外部イベント・カウンタ)

立ち下がりエッジ100回毎にカウントする

 

[波形例]

 

[GUI設定例]

タイマ

使用する

TAU0

使用する

Channel0

チャネル 0

外部イベント・カウンタ

TI00入力可能な最大周波数

16000000 (Hz)

TI00端子入力信号のノイズ・フィルタ使用

使用しない

外部イベント選択

TI00 立下りエッジ

カウント値

100

タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTM00)

使用する

優先順位

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TAU0 channel 0 counter */

       R_TAU0_Channel0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_timer_user.c

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */

volatile uint8_t g_cnt = 0U;

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

static void __near r_tau0_channel0_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Count INTTM00 */

       g_cnt++;

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}