Everything

18.2.9 メモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール)

以下に,RI600V4がメモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。
表18-11  メモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール)
サービス・コール名
機能概要
発行有効範囲
固定長メモリ・ブロックの獲得
タスク
固定長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)
タスク
固定長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)
非タスク
固定長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き)
タスク
固定長メモリ・ブロックの返却
タスク
固定長メモリ・ブロックの返却
非タスク
固定長メモリ・プール詳細情報の参照
タスク
固定長メモリ・プール詳細情報の参照
非タスク