Everything

rel_mpf

irel_mpf

概要
固定長メモリ・ブロックの返却
C言語形式
 ER      rel_mpf ( ID mpfid, VP blk );
 ER      irel_mpf ( ID mpfid, VP blk );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID
I
 VP      blk;
固定長メモリ・ブロックの先頭アドレス

機能
mpfidで指定された固定長メモリ・プールにblkで指定された固定長メモリ・ブロックを返却します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,固定長メモリ・ブロックの返却は行わず,該当タスク(待ちキューの先頭タスク)に固定長メモリ・ブロックを渡します。これにより,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- blkが不正
E_ID
-18
不正ID番号
- mpfid≦0
- mpfidVTMAX_MPF
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- タスクからirel_mpfを発行した。
- 非タスクからrel_mpfを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。