17.5.10 割り込みハンドラ情報
といった項目を個々の割り込みハンドラに対して定義します。
なお,割り込みハンドラ情報として定義可能な数は,1つの例外コードに対して1個に限られます。
以下に,割り込みハンドラ情報の記述形式を示します。
DEF_INH ( inhno, { inhatr, inthdr } );
|
以下に,割り込みハンドラ情報で記述する項目について示します。
割り込みハンドラを登録するEIレベル・マスカブル割り込みに対応した例外コードを指定します。
なお,
inhnoとして指定可能な値は,デバイス・ファイルで規定されている割り込み要因名,または0x1000~
基本情報で指定した最大例外コードに限られます。
備考
inhnoに“割り込み要因名”を指定した場合,CF850V4の起動オプションとして-cpu△
nameの指定が必須となります。
割り込みハンドラの属性(記述言語)を指定します。
なお,
inhatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか”に限られます。
割り込みハンドラの起動アドレスを指定します。
なお,
inthdrとして指定可能な値は“0x0~0xfffffffeの2バイト境界値,またはシンボル名”に限られます。
備考 割り込みハンドラを以下のように記述した場合,
inthdrに指定するシンボル名はfunc_intになります。
#include <kernel.h>
#include <kernel_id.h>
void
func_int ( void )
{
............
............
return;
}
|