Everything
11.2 アセンブラにおける-Xcpuオプション指定

-Xcpuオプションに指定する引数によって,アセンブルできる命令が異なります。使用できる命令については,各デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。使用できない命令を記述した場合はアセンブルエラーとし,次のメッセージを出力します。

E0550269 : RH850(コア名)指定時には記述することのできない命令が記述されています。