オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイス・ファイルのチェックを行います。
[指定形式]
デバイス・ファイルのチェックを行いません。
[詳細説明]
- | オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイスファイル,および,-deviceオプションで指定したデバイス・ファイルがすべて同一であることをチェックします。 |
- | 異なるデバイスファイルがある場合はエラーとなります。 |
[使用例]
- | オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイスファイル,および,-deviceオプションで指定したデバイス・ファイルがすべて同一であることをチェックします。 |
>rlink a.obj b.obj -check_device -device=dr5f10y14.dvf
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。 |