オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイス・ファイルのチェックを行います。
[指定形式]
 
デバイス・ファイルのチェックを行いません。
[詳細説明]
-  | オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイスファイル,および,-deviceオプションで指定したデバイス・ファイルがすべて同一であることをチェックします。  | 
 
-  | 異なるデバイスファイルがある場合はエラーとなります。  | 
 
[使用例]
-  | オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイスファイル,および,-deviceオプションで指定したデバイス・ファイルがすべて同一であることをチェックします。  | 
 
>rlink a.obj b.obj -check_device -device=dr5f10y14.dvf 
 | 
 
[備考]
-  | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。  |