2. 4. 1 サービス・コールの発行
備考1. ダウンロードしたプログラムに該当サービス・コールが組み込まれていない(リンクされていない)場合,および該当サービス・コールの処理を実行するうえで必要な条件が整っていない場合には,サービス・コール名がグレー表記となります。
2. コンテキスト・メニューからサービス・コール名を選択した際には,サービス・コール ダイアログがオープンします。必要に応じてテキスト・ボックス内に該当値を入力したのち,[OK]ボタンをクリックすることにより,サービス・コールの処理が実行されます。