デバッグ対象の選択 ダイアログ
デバッグ対象の設定を行います。
図 A.22
ここでは,次の項目について説明します。
-
[オープン方法]
[各エリアの説明]
[機能ボタン]
プロパティ パネルの[接続用設定]タブにおいて,[マルチコア]カテゴリ内[デバッグ対象]プロパティを選択することにより表示される[...]ボタンをクリック
(1)
デバッグ対象一覧エリア
デバッグ対象の一覧を表示します。
チェック・ボックスを選択すると,選択したコアについてデバッグ対象として扱います。
デフォルトはすべて選択状態です。
ボタン
機能
OK
デバッグ対象の設定を終了し,このダイアログをクローズします。
キャンセル
デバッグ対象の変更を破棄し,このダイアログをクローズします。
ヘルプ
本ダイアログのヘルプを表示します。