Everything
2.15.2.4 タイマ計測イベントを削除する

設定したタイマ計測イベントを削除するには,エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択します。

また,イベント パネルにおいて,対象となるタイマ計測イベント選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作でも削除することができます(「2.19.5 イベントを削除する」参照)。

注意

【シミュレータ】
タイマ計測イベント内のタイマ開始イベント,またはタイマ終了イベントのみを削除することはできません(タイマ開始イベント/タイマ終了イベントのいずれかのイベント・マークを削除した場合,対応したすべてのイベント・マークが削除されます)。