Everything
2.12.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】

ある条件を満たした場合にのみプログラムの実行履歴を収集することができます。

ポイント・トレース・イベントを設定することにより,任意の変数,またはSFRに対し,指定したアクセスがあった場合のみ,その情報をトレース・データとして収集します。

この機能を使用するためには,次の手順で操作を行います。

 

2.12.4.1 ポイント・トレース・イベントを設定する 

2.12.4.2 プログラムを実行する

2.12.4.3 ポイント・トレース・イベントを編集する

2.12.4.4 ポイント・トレース・イベントを削除する

注意

【E1】【E20】【EZ Emulator】【COM Port】
この機能はサポートしていません。