収集したトレース・データの表示は,次のトレース パネルで行います。
[表示]メニュー→[トレース]を選択してください。
トレース・データは,デフォルトで逆アセンブル・テキストとソース・テキストを混合して表示しますが,表示モードを選択することにより,そのどちらか一方のみを表示させることもできます。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,トレース パネルの項を参照してください。
図 2.78 | トレース・データの表示(トレース パネル) |
(1):[番号]エリア
(2):[時間(h:m:s,ms,μs,ns)]エリア
(3):[行番号/アドレス]エリア
(4):[ソース/逆アセンブル]エリア
(5):[アドレス]エリア
(6):[データ]エリア
ここでは,次の操作方法について説明します。
2.12.6.1 表示モードを変更する
2.12.6.2 値の表示形式を変更する
2.12.6.3 他のパネルと連動させる