Everything
2.13.3 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】

タイマ計測イベントを設定することにより,プログラムの実行過程において,任意の区間の実行時間を計測することができます。

なお,タイマ計測イベントは,タイマ開始イベント/タイマ終了イベントで構成されます。

この機能を使用するためには,次の手順で操作を行います。

 

2.13.3.1 タイマ計測イベントを設定する

2.13.3.2 プログラムを実行する

2.13.3.3 タイマ計測イベントを編集する

2.13.3.4 タイマ計測イベントを削除する

注意 1.

【E1】【E20】【EZ Emulator】【COM Port】
タイマ計測イベントはサポートしていません。

注意 2.

タイマ計測イベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.16.7 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。