CPUレジスタ(汎用レジスタ/制御レジスタ)の内容の表示,および値の変更は,次のCPUレジスタ パネルで行います。
[表示]メニュー→[CPUレジスタ]を選択してください。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,CPUレジスタ パネルの項を参照してください。
図 2.55
CPUレジスタの内容の表示(CPUレジスタ パネル)
(1):[レジスタ名]エリア
(2):[値]エリア
ここでは,次の操作方法について説明します。
2.10.2.1 値の表示形式を変更する
2.10.2.2 CPUレジスタの内容を変更する
2.10.2.3 プログラム実行中にCPUレジスタの内容を表示/変更する
2.10.2.4 CPUレジスタの表示内容を保存する