Everything

体験プログラムの概要

 

作成するプログラムと,Renesas Starter Kit for RX65N-2MB (RTK50565N2S10000BE)の概要を説明します。

 

1. 体験プログラムの概要

今回体験するプログラムは2つのLEDを交互に点滅させる簡単なプログラムです。プログラムの詳しい説明は付録の「サンプル・プログラムの説明」を参照してください。

 

LEDが交互に点滅します

 

2.  Renesas Starter Kit for RX65N-2MB (RTK50565N2S10000BE)の概要

ターゲット・ボードとして用いるRTK50565N2S10000BE の概要は以下のとおりです。

スイッチは下記の通りに設定してください。

RTK50565N2S10000BE について詳しく知りたい方は,付録の「RTK50565N2S10000BEの仕様」を参照してください。

 

評価用LED0            ポート73(P73)LOWで緑色に発光します。

評価用LED1            ポートG7 (PG7)LOWで橙色に発光します。

E1/E2 Lite(14pinコネクタ)                   :オンチップデバッグに使用します。

SW4 Pin1                :OFFにしてください。(MCUをシングルチップモードに設定します)