プログラムの作成手順
作成するプログラムの作業手順を説明します。
※ CS+のインストールを完了してから作業を行って下さい。
① コード生成 :使用するマイコン内蔵修正機能の設定をします。設定が終わったらコード生成します。 |
② コーディング :プログラムを編集します。 (サンプル・プログラムをコピー&ペーストします。) |
③ ビルド :プログラムをビルドします。 (エラーがでたら,プログラムを再編集してください。) |
④ デバッグ :R0K505111S000BEとE1を用いてプログラムのデバッグをします。 |
⑤ 書き込み :E1を用いてプログラムをマイコンに書き込みます。 |