Everything

列の選択 ダイアログ

解析結果 パネル解析情報表エリアにCPUの使用状況として表示する項目の種類を設定します。
図A―7  列の選択 ダイアログ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- 解析結果 パネル解析情報表エリアの左上に配置されている ボタンを押下
[各エリアの説明]
(1) 項目選択エリア
該当項目を解析結果 パネル解析情報表エリアに表示するか否かを選択します。
チェック状態
該当項目を解析結果 パネル解析情報表エリアに表示します。
非チェック状態
該当項目を解析結果 パネル解析情報表エリアから非表示とします。

[機能ボタン]
ボタン
機能
デフォルト
解析結果 パネル解析情報表エリアに表示する項目の種類,および項目の並び順を初期状態に戻します。
閉じる
本ダイアログをクローズします。