マップ情報(リンク結果の情報)は,リンク・マップ・ファイルに出力します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブを選択します。
リンク・マップ・ファイルを出力するには,[リスト]カテゴリの[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティを設定します。
[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティで[はい(リスト内容=指定なし)(-LISt -SHow)],または[はい(リスト内容=すべて)(-LISt -SHow=ALL)]を選択してください。
図 2.13 | [リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティ(出力フォーマットに従った情報を出力する場合) |
備考 | -SHowオプションと-SHow=ALLオプションの違いについては,「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。 |
[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティで[はい(リスト内容=選択)(-LISt)]を選択すると,以下のプロパティを表示します。
- | [クロス・リファレンス情報を出力する]プロパティ |
- | [構造体/共用体のメンバ情報を出力する]プロパティ |
- | [セクションに対応する再配置属性を出力する]プロパティ |
- | [不正な間接関数呼び出し検出で用いる関数リストを出力する]プロパティ |
出力する情報の各プロパティで[はい]を選択してください。
図 2.14 | [リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティ(出力する情報を指定する場合) |
リンク・マップ・ファイルの出力先は,[出力ファイル]カテゴリの[出力フォルダ]プロパティのフォルダです。
また,プロジェクト・ツリーのビルド・ツール生成ファイル・ノードにも表示します。
ファイル名は,[出力ファイル名]プロパティで指定します。
備考 | リンク・マップ・ファイルについての詳細は,「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。 |