![](Build-RX_Jpn-86.gif)
プロパティ パネルにおいて,以下のプロパティを選択したのち,[...]ボタンをクリック |
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(リンク)]カテゴリの[セクションの開始アドレス] |
[リンク・オプション]タブの[セクション]カテゴリの[セクションの開始アドレス] |
オーバーレイ配置されたセクション名を表示します(n:1で始まる数字)。
セクションのアドレス ダイアログをオープンします。 ダイアログ上で指定したアドレスを本エリアのアドレス昇順となる位置に挿入します(セクションは空欄)。 セクション追加 ダイアログをオープンします。 指定したセクションが属するセクション・グループ(アドレスと属するセクション)の該当列に空欄がない場合は,そのセクション・グループの最下部に新しいセクション行を追加します。 |
|
セクションのアドレス ダイアログをオープンします。 ダイアログ上で指定したアドレスに応じて,セクション・グループを本エリアのアドレス昇順となる位置に移動します。 セクション編集 ダイアログをオープンします。 |
|
オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログをオープンします。 本エリアに[オーバーレイn]列を追加し,ダイアログ上で指定したセクションを選択しているセクション・グループの該当列に設定します。 |
|
削除するセクション ダイアログをオープンします。 セクション・グループに属するセクションがなくなる場合は,そのセクション・グループを削除します。 セクション・グループに属するセクションがなくなる場合は,そのセクション・グループを削除します。 |
|
ただし,選択しているセクションの上が空欄の場合は移動できません。あらかじめ上の欄にセクション名を入力しておいてください。 |
|
ただし,選択しているセクションの下が空欄の場合は移動できません。あらかじめ下の欄にセクション名を入力しておいてください。 |
|