プロジェクトに追加している各ソース・ファイルに対して,コンパイル・オプション,またはアセンブル・オプションを個別に設定することができます。
プロジェクト・ツリー でCソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。[ビルド]カテゴリの[個別コンパイル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,「メッセージ ダイアログ」がオープンします。


ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別コンパイル・オプション(C)]タブが表示されます。
タブ上で必要なプロパティを設定することにより,Cソース・ファイルに対するコンパイル・オプションを設定することができます。なお,本タブは,デフォルトでは[コンパイル・オプション]タブの設定内容を継承します。
プロジェクト・ツリー でC++ソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。[ビルド]カテゴリの[個別コンパイル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,「メッセージ ダイアログ」がオープンします。


ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別コンパイル・オプション(C++)]タブが表示されます。
タブ上で必要なプロパティを設定することにより,C++ソース・ファイルに対するコンパイル・オプションを設定することができます。なお,本タブは,デフォルトでは[コンパイル・オプション]タブの設定内容を継承します。
プロジェクト・ツリー でアセンブラ・ソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。[ビルド]カテゴリの[個別アセンブル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,「メッセージ ダイアログ」がオープンします。


ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別アセンブル・オプション]タブが表示されます。
タブ上で必要なプロパティを設定することにより,アセンブラ・ソース・ファイルに対するアセンブル・オプションを設定することができます。なお,本タブは,デフォルトでは[アセンブル・オプション]タブの設定内容を継承します。