Everything
2.11.1 プロジェクト単位でビルド・オプションを設定する

プロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)に対するビルド・オプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルを表示します。

コンポーネントに対する各タブを選択し,必要なプロパティを設定することにより,ビルド・オプションを設定することができます。

コンパイル・フェーズ → [コンパイル・オプション]タブ

アセンブル・フェーズ → [アセンブル・オプション]タブ

リンク・フェーズ(アプリケーション・プロジェクト) → [リンク・オプション]タブ

ヘキサ出力フェーズ → [ヘキサ出力オプション]タブ

リンク・フェーズ(ライブラリ・プロジェクト) → [ライブラリアン・オプション]タブ

ライブラリ・ジェネレート・フェーズ → [ライブラリ・ジェネレート・オプション]タブ