本タブでは,1つのCソース・ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,本タブは,[共通オプション]タブ,および[コンパイル・オプション]タブの設定内容を継承します。
これらのタブと異なる値を設定した場合は,プロパティが太字表示となります。
コンパイラ・ドライバの各オプションについては,Green Hills Software, LLCの「V850/RH850 アプリケーション構築ガイド」を参照してください。CS+のGHS CCRH850ビルド・ツール・プラグインに関して,Green Hills Software, LLCに問い合わせないでください。  | 
デバッグ情報に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
プリプロセスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 %WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。  | 
||||||||
| 
 使用するビルド・ツールの[コンパイル・オプション]タブの[プリプロセス]カテゴリの[Include Directories]プロパティで指定したインクルード・パスも使用してコンパイルするかどうかを選択します。 
 
  | 
||||||||
出力コードに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
出力ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
コンパイルに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。