Everything
Everything
top
RH850 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
クロック同期シリアルインタフェースG
R_CSIGm_Start
R_CSIG
m
_Start
CSIG
m
を待機状態にします。
[指定形式]
void R_CSIG
m
_Start ( void );
備考
m
は,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_csigm_callback_error
次のトピックスへ
R_CSIGm_Stop
目次
R_CSIGm_Create
R_CSIGm_Create_UserInit
r_csigm_interrupt_receive
r_csigm_interrupt_error
r_csigm_interrupt_send
r_csigm_callback_receiveend
r_csigm_callback_sendend
r_csigm_callback_error
R_CSIGm_Start
R_CSIGm_Stop
R_CSIGm_Send
R_CSIGm_Receive