以下に,コード生成がクロック同期シリアルインタフェースG用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.7
クロック同期シリアルインタフェースG用API関数
API関数名
機能概要
R_CSIGm_Create
クロック同期シリアルインタフェースGを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CSIGm_Create_UserInit
クロック同期シリアルインタフェースGに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_csigm_interrupt_receive
受信ステータス割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_csigm_interrupt_error
通信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_csigm_interrupt_send
通信ステータス割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_csigm_callback_receiveend
r_csigm_callback_sendend
r_csigm_callback_error
R_CSIGm_Start
CSIGmの動作を許可します。
R_CSIGm_Stop
CSIGmの動作を禁止します。
R_CSIGm_Send
データ送信を行います。
R_CSIGm_Receive
データ受信を行います。