Everything

R_SCI3m_Send


送信を開始します。

備考 1.

本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のUART送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。

備考 2.

本API関数の呼び出し以前にR_SCI3m_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

MD_STATUS   R_SCI3m_Send ( const uint8_t * tx_buf, uint16_t tx_num );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

const uint8_t * tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正