Everything

R_SCI3m_Receive


受信を開始します。

備考 1.

本API関数では,1バイト単位の受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。

備考 2.

本API関数の呼び出し後,R_SCI3m_Startを呼び出すことにより開始されます。

[指定形式]

MD_STATUS   R_SCI3m_Receive ( uint8_t * rx_buf, uint16_t rx_num );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t * rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正