Everything

r_mtu3_tgimn_interrupt

インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3が入力信号のエッジを検出した場合、または現在カウント値“タイマ・カウンタ(TCNT)の値”と規定カウント値“タイマ・ジェネラル・レジスタ(TGR)の値”が一致した場合に発生するインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_mtu3_tgimn_interrupt ( void );

備考              m はタイマ・ジェネラル・レジスタ番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし