Everything

マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3MTU3

以下に、コード生成ツールがマルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.13      マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3 API 関数

API 関数名

機能概要

R_MTU3_Create

マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_MTU3_Create_UserInit

マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_mtu3_tgimn_interrupt

インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu3_cj_tgimn_interrupt

インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu3_tcivn_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu3_cj_tcivn_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu3_tciun_interrupt

アンダフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_MTU3_Cn_Start

16ビット・タイマのカウントを開始します。

R_MTU3_Cn_Stop

16ビット・タイマのカウントを終了します。

 

 

More:

R_MTU3_Create

R_MTU3_Create_UserInit

r_mtu3_tgimn_interrupt

r_mtu3_cj_tgimn_interrupt

r_mtu3_tcivn_interrupt

r_mtu3_cj_tcivn_interrupt

r_mtu3_tciun_interrupt

R_MTU3_Cn_Start

R_MTU3_Cn_Stop

使用例