Everything

r_riicn_error_interrupt

通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、I2Cバス・インタフェースが通信エラー/イベント発生(アービトレーションロスト,NACK,タイムアウト,スタート・コンディション,ストップ・コンディション)を検出した場合に発生する通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_riicn_error_interrupt ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし