Everything

r_riicn_callback_receiveerror

通信エラー/通信イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち、アービトレーションロストの検出,NACKの検出,タイムアウトの検出に特化した処理を行います。

備考              API 関数は、r_riicn_error_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_macrodriver.h"

static void    r_riicn_callback_receiveerror ( MD_STATUS status );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

MD_STATUS status;

通信エラー/イベント発生割り込みの発生要因

MD_ERROR1               :アービトレーションロスト検出

MD_ERROR2               :タイムアウト検出

MD_ERROR3               NACK 検出

 

[戻り値]

なし