Everything
A.1 概  要

以下に,コード生成のウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。

表 A.1

ウインドウ/パネル/ダイアログの一覧

ウインドウ/パネル/ダイアログ名

機能概要

メイン・ウインドウ

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)に対する操作を行います。

プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。

周辺機能 パネル

周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)を制御するうえで必要な情報を設定します。

コード生成プレビュー パネル

周辺機能 パネルの設定内容に応じたソース・コードを確認します。

出力 パネル

CS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)の操作ログを表示します。

名前を付けて保存 ダイアログ

ファイルに名前を付けて保存します。