Everything

 

-Xasm_option


アセンブル・オプションを指定します。

[指定形式]

-Xasm_option=arg

 

-

省略時解釈

指定したオプションはすべてccrhのドライバが解釈します。

[詳細説明]

-

argをアセンブル・オプションとして,アセンブラに渡します。

-

argが存在しないアセンブル・オプションである場合は,エラーとなります。

-

argを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

-Xprn_pathオプションをアセンブラに渡します。

>ccrh -Xasm_option=-Xprn_path -Xcommon=rh850 main.c

 

上記の例は,以下と同じ意味となります。

>ccrh -S -Xcommon=rh850 main.c
>asrh -Xprn_path -Xcommon=rh850 main.asm