リンク・オプションを指定します。
[指定形式]
指定したオプションはすべてccrhのドライバが解釈します。
[詳細説明]
- | argをリンク・オプションとして,最適化リンカに渡します。 |
- | ccrhのドライバが最適化リンカへの入力として認識しない識別子を持つファイルを最適化リンカに渡す際には,本オプションを使用します。 |
- | argが存在しないリンク・オプションである場合は,エラーとなります。 |
[使用例]
- | -form=relocateオプションを最適化リンカに渡します。 |
>ccrh -Xlk_option=-form=relocate -Xcommon=rh850 main.c
|
上記の例は,以下と同じ意味となります。
>ccrh -c -Xcommon=rh850 main.c
>rlink -form=relocate main.obj
|