.section
アセンブラにセクションの開始を指示します。
[指定形式]
シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
セクション名, 再配置属性 [ , align=絶対値式 ]
[; コメント]
[機能]
-
.section疑似命令は,アセンブラにセクション(コード,データの区別なし)の開始を指示します。
[用途]
コード・セクション,データ・セクションにより,.cseg 疑似命令,.dseg 疑似命令を使い分けずに,.cseg疑似命令,または.dseg疑似命令で定義可能なすべてのセクションを.section疑似命令をで定義することができます。
alignパラメータを指定すると,整列条件のデフォルト値を変更することができます。alignパラメータに指定した値より大きな値を.align疑似命令に指定した場合,エラーになります。【V2.03.00以降】