memchr
メモリ検索を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
void *memchr(const void *s, int c, size_t length);
[戻り値]
cが見つかった場合はこの文字を指すポインタを返し,cが見つからなかった場合はnullポインタを返します。
[詳細説明]
sの指す領域の最初のlength個の文字の中に(char型に変換された)文字cが最初に現れた位置を求めます。