Everything

memmove


メモリ移動を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

void *memmove(void *dst, void *src, size_t length);

[戻り値]

コピー先のdstの値を返します。

[詳細説明]

length個の文字を,srcの指すメモリ領域からdstの指すメモリ領域へ移動します。コピー元とコピー先の2つの領域が重なり合っていても,文字をdstの指すメモリ領域に正しくコピーします。